This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:用于读取/写入寄存器的Matlab代码示例

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593093/tsw1400evm-examples-matlab-code-for-read-write_registers

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5818EVM

您好,

我正在使用TSW1400EVM从AFE5818EVM中捕获数据。 我找到了HSDCPro_Matlab_example并能够运行"HSDCPro_Automation_DLL_ADC_Example_64bit",没有错误。 但是ADC结果不正确。

我认为这是因为在本例中没有对AFE寄存器进行初始化,我必须使用“Read_Registers”和“Write_Registers”DLL函数为自己设置AFE寄存器的值。 不幸的是,我无法让它们工作,而且我也没有找到任何有关这些"Read/Write_Registers" DLL函数的示例。

我的假设是否正确? 是否有Matlab示例说明如何使用DLL“Read/Write_Registers”(我找到了HSDCPro DLL自动化文档,但仍然无法正确运行)?

谢谢!

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bien,

    HSDC Pro的自动化仅用于控制HSDC Pro。  AFE的编程仍需要由AFE GUI处理。  

    您所指的读/写DLL函数仅用于与连接的EVM (在本例中为TSW1400EVM)进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    好的,我现在明白了。 因此,AFE模块的初始化只能通过AFE-GUI或SPI Right?
    是否有用于控制AFE GUI的DLL函数或Matlab-Script?

    谢谢!
    很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bien,

    有一种方法可以使用MATLAB连接到USB芯片组并对SPI总线执行读写。 但是,我会听从这个设备应用程序团队的支持。 我会让他们了解您的需求,并让他们作出回应。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bien:

    我们目前仅支持使用HMC-DAQ GUI通过SPI对设备执行读/写操作。 我们的一些客户确实使用外部微控制器或FPGA通过SPI与EVM上的器件通信。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken,Olu
    感谢您提供信息。 然后,我们将尝试通过外部微控制器访问AFE寄存器。

    此致,
    很好