This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7821:交流参考输入问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/597195/dac7821-ac-reference-input-problem

部件号:DAC7821

您好,

我们的客户输入6Vpp 60~150kHz单波,
当他们向DAC输入高代码时,没有问题。
但是,如果它们以 十进制值输入50或更小的值,则输出不会进一步减少。

请告诉我此问题的可能原因。

对于低输出代码,它们将参考输入电压从6Vpp更改为0.3Vpp。
它们使用AD8512B连接到I/V放大器,CFB为68pF。
如果您联系以下电子邮件地址,我可以发送示意图。

asaka-r@clv.macnica.co.jp

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝山,

    感谢您的查询。 我认为如果您能分享这些原理图,那就更好了。 我会给您发送一封邮件,我们可以从那里继续处理。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师