请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我对控制和机械工程背景非常陌生,但必须设计高速ADC和FPGA卡R系列(7853R)接口。
我的规格是16-18位分辨率,带宽超过1 MHz。 我只需要一些可以使用的特定ADC芯片上的想法。
我现在知道我还需要一个LVDS到TTL转换器。满足我的规格的最佳选择是什么。
我可以使用哪种更便宜的评估板进行接口连接?
我打算在ADC芯片和R系列卡之间使用串行通信。
我其实已经读了很多这方面的内容,但也许有些人可以更好地了解我所面对的问题。
我们高度重视任何线索或想法。
提前感谢您的参与
此致,
泊车