This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:注射电流电极的正弦波失真

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595685/afe4300-sine-wave-distortion-of-injection-current-electrode

主题中讨论的其他部件:TS5A3159AFE4300

您好!!

对于多通道BCM Mesaurement,我将串联的模拟开关(ts5a3159,max4052)连接到注射电流通道IOUT0和IOUT 1。

I已将模拟开关(TS5A3159)串联连接到注塑电流通道IOUT0和IOUT1。

但是,正弦波是Distorte。

我n`t“不知道”,什么是问题?

e2e.ti.com/.../TEK0.0004万.TIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sim:

    您的应用程序中的BCM_DAC频率是多少? 请您更改正弦波的频率并观察它吗? 其中一个原因可能是模拟开关可能会将寄生电容器提供给AFE,从而导致失真。
    您还在查看多少个渠道? AFE4300已有3个用于BCM的信道,这是否足够?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Prabin Yadav