This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:可以在非复杂模式下运行

Guru**** 2976300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596716/dac37j84-is-is-possible-to-operate-in-non-complex-mode

部件号:DAC37J84


DAC37J84是双通道复合输出DAC。  是否可以在非复杂模式下操作DAC并具有四个独立输出? 如果是,是否有详细说明如何执行此操作的应用说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    是的,您可以。 如果您从网站的DAC37J84EVM产品文件夹下下载DAC38J8xEVM GUI,您将看到有可绕过数字处理块并直接将原始数据发送到输出的选项。 请参阅随附的文件,了解 此模式下DAC的示例。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../DAC37J84_5F00_real_5F00_output_5F00_example.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用混音器将转换为四个实际DAC输出?

    DAC A和B之间是否有隔离规格?  规格表显示了DAC A/B对和DAC C/D对之间的隔离。

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    两个信道共享 一个NCO,因此您无法使用4种不同的NCO设置驱动4个DAC。 我将探讨隔离问题。

    此致,

    Jim