This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:基于电阻值的ADS1292RECG-FE测量电路

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596380/ads1292recg-fe-ads1292recg-fe-measurement-circuit-on-the-resistance-value

部件号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他部件: ADS1292R

您好,先生

   ADS1292RECG-FE 用于分压器电路电阻10M 1 % 和10M 1 % 上的心电图测量电路。 是否可以将更改转换为1 M 1 % 值? 是否会有影响?

如下图所示,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,


    这些电阻器和前面的串联电容器构成高通滤波器。 在交流域中,电阻器处于并联状态。 因此,该高通滤波器的切断频率为1/(2*PI*5MOhm*2.2nF)=14 Hz。 如果您使用1 mohm,则切断值将为144 Hz。 由于您在该信道上测量的激励信号的频率为32 kHz,因此带宽为144 Hz可能不会影响它。

    但是,对于需要通过法规认证的某些应用,需要最小的输入阻抗。 减小电阻值将降低输入阻抗。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    然后询问,按照上图,ADS1292R的RC系列值(引脚31,32)是否可以修改为R69,R70 = 100Kohm,C45,C47 = 1nF。
    谢谢
    此致,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    是的,作为截止频率应该可以接受,但请考虑我关于输入阻抗的意见。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    谢谢支持
    此致,
    Kevin