This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:ADC12J4000EVM小数

Guru**** 2387070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593230/tsw14j56evm-adc12j4000evm-decimation

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12J4000

您好,

我正在使用ADC12J4000_D4_DDR配置文件,注意到它有两个通道,并且两个通道中捕获的数据几乎相同,因此它有效地使它成为1G个样本我想要使用整个2G样本,并进行小数分析我尝试更改INI中的通道数 但似乎没有给我适当的输出,我怀疑有需要改变或不理解的事情吗?

与此无关,如果我捕获2G样本,我发现HSDC GUI存在问题4 GB 临时文件创建于ADCTempX.bin (X -通道编号) 在HSDC文件夹中,但当我从UI保存样本时,只有第一个2 GB 被复制到目标文件,这看起来像UI逻辑看到1个通道,并假定最大通道大小为1G (2 GB)。 我现在就使用临时文件了,但只是想让您知道。

我还可以更改超过512K样本的分析窗口大小吗?

PS:我使用的是HSDC GUI版本4.50。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Volodymyr

    在ADC12J4000抽取模式中,输出数据始终作为一对15位复数I+Q值输出。 请参阅ADC12J4000数据表的图48和7.3 .6.4 部分。

    由于数据是以I+Q对的形式输出的,因此有效输出带宽高于如果被小数的数据只是真实的数据时的带宽。

    在HSDC Pro中,如果I数据用于通道1,则上部15位,而Q数据的上部15位用于通道2。 要查看完整的复杂频谱,请将数据分析模式设置为单音,并将主显示格式从Real FFT更改为Complex FFT。

    我认为文件大小的问题是ADCTempX.bin文件保存Ch1和Ch2的信息,但在HSDC Pro显示屏中,您一次只能查看/分析一个通道。 当您保存原始ADC代码或保存I32代码时,您仅保存该通道的2 GB 示例。 您需要先保存信道1/2的值,然后选择信道2/2保存这些值。

    可能包括分析窗口大小,但这样做可能会导致HSDC Pro由于内存问题而不稳定。 您希望窗口的大小是多少?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您对小数点的解释。

    关于保存原始ADC代码,很抱歉,如果我不清楚,只有在我选择旁路模式时才会发生问题,因此只有一个通道,这就是ADCTemp文件是4 GB 的原因。如果发生小数位问题,则HSDC Pro会创建两个文件2 GB ,并且在您保存原始 ADC时也会创建两个文件 然后,用户界面会将两个通道合并到一个4 GB 文件中,假设用户知道您稍后尝试打开两个HSDC Pro时的通道数量。

    我曾经希望现在的计算机有足够的内存来处理大型数据集,这样可以更好地自定义数据集。 我实际遇到的难题是,当我捕获大量样本时,导航变成了一个问题,因为HSDC Pro中上部图形中的导航窗口消失了,我必须放大然后拖动它。 理想情况下,HSDC Pro具有按N个样本移动分析窗口的左/右按钮。现在,我创建了快速应用程序来加载原始数据并进行更好的导航:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,V.

    我很高兴您能够实现您的预期目标。 您的自定义导航窗口看起来不错。

    如果您需要其他任何信息,请告诉我们。

    此致,

    Jim B