This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:关于输入阻抗

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595879/ads5294-about-input-impedance

部件号:ADS5294

您好,

我有一个关于ADS5294的输入阻抗的问题。

我正在考虑将ADS5294与差动输入配合使用。
我想让全差分放大器的负载阻抗 Ω 放大 器的特性500 μ m。
输入电路如图44所示。   ADS5294数据表的模拟输入电路模型。
INP和kΩ 之间总共有2 μ L的电阻,但 Ω 插入一个并联电阻器使其达到500 μ L是否可能影响ADS 5294?
如果存在参考电压准确度下降等问题,请告诉我。
此致,
Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    虽然我们认为插入电阻器应该是可以的,但我们仍需要确保这不会影响ADC性能。