This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TSW1400EVM:在Linux中初始化tsw1400evm

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596412/linux-tsw1400evm-initialize-tsw1400evm-in-linux

部件号:TSW1400EVM

工具/软件:Linux

尊敬的TI社区:

我知道如何在Windows中使用HSDC Pro软件初始化TSW1400EVM。 但是,对于我们的应用程序,我们使用的是Linux操作系统。 是否可以在Linux中使用或初始化TSW1400 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux不支持TSW1400,因为HSDC Pro需要运行LabVIEW 2014。

    肯尼亚