This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:继续值

Guru**** 2910530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596712/afe4300-continues-value

部件号:AFE4300

大家好,

  我有一个关于AFE4300EVM板的问题。 我当时是用BCM模式来测量身体阻抗,但每次按下“测量”按钮后,我只能有一个值。 如何获取一个时间段(如一小时)内的持续值?  

因为我想使用这些数据来确定人的行为,如跳跃,跑步或坐下。 因此,个人数据没有意义。  

最佳,

LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Le,

    您可以使用"ADC Capture and Analysis"(ADC捕获和分析)选项卡为BCM功能设定AFE并持续捕获BCM输出。
    请注意,此类捕获提供ADC的数据,因此在保存数据后,应脱机进行进一步的计算(如校准,幅度和相位计算)。

    此致,
    Prabin