This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用超声波检测芯片或模块

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593541/ultrasonic-detection-chip-or-module-recommended

最近的超声波故障检测设备,超声波信号到拦截设备的状态异常(约25kHz~35kHz),低于信号频率,如果有推荐的芯片或模块,则对TI不敏感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chen:

     我不清楚您对此设计的描述。  请查看此参考设计并查看它是否与您的要求相似。  本页包含一个指向评估模块(EVM)和汽车超声波应用程序 的链接:www.ti.com/product/PGA450-Q1/toolssoftware 。  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chen:
    提供的链接是否有用? 您是否有任何其他问题,或者准备开始设计?
    ~Leonard