This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为http://www.ti.com/product/ADC124S021选择正确的SPI模式时出现问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595858/problems-selcting-the-right-spi-mode-for-http-www-ti-com-product-adc124s021

主题中讨论的其他部件:ADC124S021

我们只是无法确定选择哪种SPI模式。  我对数据表中的信息有点困惑。 图2和图4在时间上略有不同。  另外,我不理解针脚PIN描述和等效电路表。 读取DOUT和DIN I的文本时,假设 两者的SPI模式不同。 这是真的吗? 很可能我监督过一些事情。

最后,您能否告诉您这里必须使用哪种SPI模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在图2中,设备显示为在所谓的连续转换模式下运行:ADC124S021可以背对背执行多个转换。 每次转换需要16个SCLK周期,只要CS\保持在较低的水平,ADC就会持续执行转换。 连续模式可提供最大吞吐量。

    如图4所示,您可以执行单个转换,而不是多个背对背转换。 注意:只要CS\过低,ADC124S021就会完全通电;如果CS\过高,ADC124S021就会完全断电。 要节省电量,请使用单转换模式。 要实现最大吞吐量,请使用连续模式。

    有关更多详细信息,请参阅数据表的第2.0 节。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Vishy,

    感谢您的回答。 但很遗憾,这对解决我的问题没有帮助请查看我请求的最后一句。 您能回答这个问题吗?

    此致
    Heico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heico,

    >>>最后,您能否确定此处必须使用哪个SPI模式?

    我假设您正在检查读取/写入数据所需的SPI相位和极性。 请参阅下面的示波器截图。  设备在连续模式下对通道3进行采样。 通道3输入电压设置为VA/2。 紫色为CSB,绿色为时钟,粉色为DIN,黄色为DOUT。

    我使用了MSP430 SPI (主模式),时钟极性=1,时钟相位=1。  

    如果这是您需要的,请告诉我。

    谢谢!

    Vishy