This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:ADC12DXXXXX

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596661/adc12d1600qml-sp-adc12dxxxxx

部件号:ADC12D1600QML-SP

刚刚在Microsemi网络研讨会上看到了这一点。  无法在联机中找到其他任何位置。  如何获取有关此部件的数据: ADC12DXXXX。

Microsemi有一个评估板,这意味着JESD204B是一个将在空间级ADC中提供的接口。  TI是否推出了空间级ADC12DXXXX?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    英里,你好

    我们的工作中确实有一个新的空间级JESD204B接口ADC。

    尚未完全公布,因此我现在已从您的原始帖子中编辑了部件号。 我将使用PM进行跟进,并在所有内容上线后重新编辑帖子。

    此致,

    Jim B