This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1500:向后兼容性

Guru**** 2534450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1500, ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596124/adc08d1500-backward-compatability

部件号:ADC08D1500
主题中讨论的其他部件: ADC08D1520

大家好,

我只是想知道 ADC08D1500CIYB和ADC08D1500CIYB/NOPB是否向后兼容?

我的意思是,其中一个是含铅封装,NOPB是无铅封装。所以,我只是想知道SMD制造工艺的区别...

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mete

    这两种设备与封装焊接镀层不同。 带铅的封装仍可用于支持某些喜欢在其应用中使用铅电镀的客户。

    所有其他客户将使用CU SN电镀/NOPB版本。

    此外,新型ADC08D1520器件具有非常相似的引脚输出,与ADC08D1500相比,可以提供更好的性能和功能。 可以设计可以使用任一设备的产品。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    这不是一种新的设计。  

    ADC08D1500的含铅和无铅封装的价格不同。无铅封装更便宜,这就是客户对该选项感兴趣的原因。  

    但是,当前的焊料流用于引线部件。 因此,您能否告知含铅零件和无铅零件在焊接和制造方式方面是否兼容?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mete

    可以在无铅HLQFP封装上使用Pb (铅)焊接工艺。 由于符合RoHS标准的部件使用镀铜锡导线,因此在产生的组装板的ADC连接中以及在装配过程中不流动的导线部分上会有一定数量的CuSn材料。

    您的客户决定他们是否对其成品装配体中的此CuSn材料有任何疑虑。

    此致,

    Jim B