我们的产品使用ADS1294通过干式电极进行ECG LEAD-I采集。
使用设置值0xE7打开导联脱落检测。
此值表示
1. Comp_th:70 % & 30 %
2.电流源模式导联断开,带12nA
3.直流导联脱落检测
通常,它运行良好。 天气干燥时,有时ADS1294会报告导联脱落。 没错。 但是,ADS1294有时也输出零序列,而不报告导联脱落。
有人能告诉我为什么ADS1294会输出一个0序列,以便让我知道实际情况是什么? 如果我们可以实际采集ECG信号(即使它很小),那么什么是避免零序列输出但对导联脱落不太敏感的最佳设置?
提前感谢。