This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596039/ads1292-ads1292-issue

部件号:ADS1292

您好,

我们正在使用ADS1292,我们可以成功获得ADC正输入/输出电压的ADC输出电压(电压)。 从ADC读取正电压时没有问题。

我们的要求是测量输入电压的正负值,但我们无法读取适当的负值电压。 我们得到了错误的价值。

配置:

我们使用Channel2和Channel1。 信道2用于其他用途。 此要求适用于channel1。

VrefP- 4.033

VrefN-接地

ADC I/P - IN1P和IN1N的差分电压

我们的注册设置:[注释-我们的项目不是ECG]

CH1SET - 0x10,RLD_SENS - 0x2C,LOFF_SENS - 0x0F,LOFF_STAT - 0x48,config1=0x02,CONFIG2=0xf8


面临的问题:

如果我们向ADC提供负输入,并且无法纠正ADC的输出。 我总结了一些价值观,供您参考。

ADC-I/P ADC-O/P

-4.285 0.5.5288万   
-4.285 0.5.5288万   
-4.285 0.5.5423万   
-4.285 0.5.5423万   
-0.483 -0.0.6115万
-0.378 -0.0.6173万
-0.29   -0.0.6187万
-0.208 -0.0.6201万
-0.03   -0.0.6278万

我们要求您提供有关负电压读数的建议。 请建议优先级。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jaimanoj,

    为设备提供了哪些电源? ADS1292能够测量IN1P < IN1N的负电压,但IN1P和IN1N都不能位于电源导轨之外。 数据表中的方程式6显示了输入信号与电源设备相关的限制。 要测量负电压,您可以将IN1N设置为(AVDD+AVSS)/2,然后使AVSS + 0.2V < IN1P < IN1N (假设增益为1)。

    此致,
    Brian Pisani