This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DAC7613:如何使用DAC7613输出正弦波

Guru**** 2553390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7613

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594541/compiler-dac7613-how-to-use-the-dac7613-to-output-a-sine-wave

部件号:DAC7613

工具/软件:TI C/C++编译器

我已阅读DAC7613数据表。  

我所了解的芯片的每个接口的功能。  

当我编写代码添加到“数字输入计时”和“数据输出计时”时,输出始终显示1.5v。

因此,我希望有人能告诉我如何使用DAC7613,并 给我一个示例代码。

我正在使用Atmega128A Atmel Studio 7.0。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/7028.dac7613.pdf</s>7613.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是12位并行DAC。 这不是TI编译器问题。 您需要询问Atmel论坛(如果有)或该板上的转换器部分。
    e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的查询。 能否发送波形的范围捕获?

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师