This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads8638:转换数据不正确

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595524/ads8638-conversion-data-incorrect

部件号:ADS8638

您好,

我在设计中使用ADS8638。我在读取转换值时遇到问题。我可以写入配置寄存器,当读取寄存器的值时,我可以获得正确的值。 但是当我读取转换值时,我可以获得正确的Ch地址,但转换结果不正确。 当输入连接到GND时,错误始终为FFF;当输入连接到GND时,错误始终为000。 例如,当我读取第6通道数据时,我得到0x6FFF或0x6000。 我的SCLK以1MHz运行。 我的HVDD和HVSS分别为+15V DC和-15V DC。 我的AVDD和DVDD是5V DC。 我使用内部VREF。

您可以建议我做些什么来读取转换通道数据? 我是否应该在06h中更改寄存器Aux-Config寄存器第二位的默认值?

谢谢!

云庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yuing:

    您使用的是双极还是单极输入?
    您是否可以提供一个包括CS和SCLK在内的此类示波器的示波器?

    此致,
    Cynthia