This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:偏移,FSR,采样时钟计时,占空比等的子转换器不匹配...

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595672/adc12d1600rf-mismatch-of-the-sub-converter-for-offset-fsr-sampling-clock-timing-duty-cycle-and-so-on

部件号:ADC12D1600RF

您好,

我的客户有关于ADC12D1600RF的问题。

它们指的是SLAA617。

3.1 ADC功能中有以下说明。

 *但是,并非每台设备上都有单独的子转换器偏移调整功能。

 *但是,并非每台设备上都提供单个子转换器FSR调整。

[Q]

偏移,FSR,采样时钟计时,占空比等的子转换器不匹配是否有PVT和其他的变化?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hiroshi
    如SLAA617的3.1 部分所述:
    子转换器偏移量和FSR因工艺,温度和电源电压等因素而有所变化。当重新校准设备时,将在数据表规格内纠正此问题。
    在非DES模式下,子转换器在输入时钟的交替上升沿采样。 因此,在这种情况下不需要工作周期校正。
    对于DES模式,I子转换器使用CLK的交替上升边缘,Q子转换器使用时钟的交替下降边缘。 占空比校正电路用于持续优化上升边缘和下降边缘之间的正时,以优化DES样品正时。 可以使用DES正时调节寄存器(地址7h)手动微调此正时。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的快速响应和清晰的评论。
    好的,我理解你的评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga