This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:从我的windows c程序操作EVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595613/ads131a04evm-operating-the-evm-from-my-windows-c-program

部件号:ADS131A04EVM
在“线程:ADS131A04”中讨论的其他部件

我想从我的软件访问EVM。 我能否获得sigma-delta评估源代码和/或详细的命令格式,以便 将数据写入和接收到ADS1.3104万EVM。

谢谢Meir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Meir:

    感谢您对ADS131a04的关注! 您是否见过EVM用户指南? 可从以下网址下载: www.ti.com/.../toolssoftware。 4.3 2节详细介绍了可通过提供的软件发送到ADS131A04的命令。

    很遗憾,我们没有可用的源代码可供共享。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用我自己的软件将命令发送到ADS131a04?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Avital:

    默认情况下,我们的EVM不是设计为用作开发平台。 要使用您自己的软件,您必须将外部处理器与自己的自定义固件连接起来。 通过安装JP1,可以禁用EVM上的TIVA微控制器。 这将允许您将SPI信号从处理器连接到板载ADS131A04。

    此致,