This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:多器件,并行模式,高阻抗/共享总线可能?

Guru**** 2996550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594304/ads8528-multiple-devices-parallel-mode-high-impedance-shared-bus-possible

部件号:ADS8528

我想在并行模式下使用多个设备,共享总线,同时捕获所有设备。 当每台设备的CS为高电阻时,数字数据/其他线路是否具有高阻抗,以便CS可用于选择从哪个设备读取数据? 当CS对寄存器进行编程的要求较高时,如果所有设备共享相同的硬件/软件和RD/WR以及数据线,是否会同时对所有设备进行相同模式的编程? 或者是此方法所需的三态缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您可以将多个设备连接在一起并同时运行。 您将连接多少个? 在不降低输出速度的情况下存在限制。 一个器件可驱动最大30 pF电容,如果器件和PCB迹线的组合负载电容超过该最大值,则需要缓冲器

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 可能有2台设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您应该能够同时运行这两种模式。

    -辛西娅