This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:SPI协议问题

Guru**** 2926850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595136/ads8344-spi-protocol-question

部件号:ADS8344

您好,

我正在调试一个问题,需要一些帮助来了解ADS8344 SPI总线。  图4 (数据表的第13页)表示两个方面:

  1. 在芯片选择(CS#)事件的下降边缘期间,DCLK必须为低。   
  2. DCLK必须在TCSS = 100ns的一段时间内保持低电平,然后才会出现第一个DCLK上升边缘。

我的申请符合标准2,但在某些情况下,不符合标准1。   DCLK的下降边缘有时在CS#下降边缘之后10-50ns出现。

在这种情况下可能会出现哪些潜在问题?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    /CS LOW用于启动转换,并使忙线变低,表示正在进行转换。  正如您所提到的, 当使用/CS来读取转换数据时,您必须在  第一个DCLK上升边缘之前等待至少一段TCSS (100ns)的延迟。  根据我的理解,如果DCLK在 Falling /CS事件时不低,或者如果不满足100ns延迟,则可能  会出现校准/捕获转换数据或缺少MSB (最重要的位)的问题。

    谢谢,此致,

    路易斯