This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:电源电流

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593768/ads7841-q1-supply-current

部件号:ADS7841-Q1

你(们)好

1.

我们需要一个图形来显示VCC=5V时的电源电流与温度。 我们可以看到VCC=2.7V的其中一个,但数据表中没有VCC=5V。

你有吗?

二.

根据数据表,在VCC=2.7V时,IQ (最大值)为650uA作为电气特性。

而电源电流与温度的图形似乎~320uA是所有温度范围内的最大电源电流。

将电流增加到最大值的原因是什么?

您是否可以向我们展示一个图形,该图形提供了显示VCC=2.V和VCC=5V时最大电源电流的特性。

BestRegard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.抱歉,我们没有VCC=5V时的电源电流与温度图。

    2.电源电流与温度图是典型特征图(非最大值)。 而表显示了最大限制(650uA)。 此外,您还可以看到表中显示25C时的典型值为280uA (2.7V),与典型特性图中显示的值相对应。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在电气特性表中,请注意5V和2.7V的IQ规格。 IQ在5V时的最大限值为900uA,正如我们在上面讨论的那样,2.7V的最大限值为650uA。 请参阅下文

    5V时

    在2.7 / V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi

    感谢您的回复。

    我了解图表显示了典型的特征。

    事实上,我们想假设最大电源电流与温度之间的特性。

    VCC=2.7V时的典型电源电流与温度图看起来是线性的。

    在建议的工作温度下,我们可以假设最大电源电流有哪些特征?

    最大电源电流的特性线性是否相同?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想是这样,但对于任何设计计算,使用最差的案例编号(2.7V时为650uA,5V时为900uA)会更好,更安全。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi

    感谢您的回复。

    >我想是这样,但对于任何设计计算,使用最差的情况号(2.7V时为650uA,5V时为900uA)更好,更安全。
    是的。 我还建议在设计中使用最坏的情况编号。

    但是,我们想了解ADS7841Q1在最大电源电流与温度方面的特性趋势。
    (例如 温度越低,消耗的电源电流越多,具体取决于电源电流与温度数值等。)

    您能回答吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    思考这一点的一种方法:该图显示了IQ在温度下的典型变化,而该表限制了任何给定温度下的最差变化(2.7V时最大650uA)。

    我正在检查我们是否有任何有关此方面的其他数据。 如果没有,最好假设5V时的IQ (最大)超温为900uA (2.7V时为650uA)。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi

    感谢您的支持。

    >我正在检查我们是否有任何关于此问题的其他数据。 如果没有,最好假设5V时的IQ (最大)超温为900uA (2.7V时为650uA)。
    上一个是最终答案,好吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我检查了这个问题:除了数据表中提供的最大IQ电流限制之外,很抱歉我们没有任何关于温度最大电流变化的额外数据。
    谢谢!
    Vishy