This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J44:测试模式问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595075/adc32j44-test-pattern-issue

部件号:ADC32J44

您好,

我正在设置Register 0Ah (注册0Ah)。 当我设置为1001时,应该为 02399, 8192, 1.3984万, 1.6383万, 1.3984万,  8192和  2399,但我得到 03915  5537 3915 012468   1.0846万  1.2468万。 我想知道如何找到根本原因。

寄存器0Ah中的其他模式正常。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪

    让我来研究一下。 您是否使用我们的HSDC Pro和FPGA捕获平台获取这些数据?

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪

    这是一个数据表错误,将在未来的数据表更新中更新。 值应为
    14B正弦:8192,4276,2654,4276,8192, 1.2107万,1.3729万,1.2107万 in偏移二进制代码(0至1.6383万)

    如果您正在以2s补码(默认格式)回读二进制值,则二进制值将为(十进制格式)
    03915,5537,3915,0, 1.2468万 (-3915),1.0846万 (-5538),1.2468万 (-3915)。