This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:与多个TSW1400同步,或将两个EVM连接到ZC706并购买3个以上EVM

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595894/dac3484evm-syncing-with-multiple-tsw1400-or-connecting-two-evms-to-zc706-and-buying-more-than-3-evms

部件号:DAC3484EVM
在“Thread: FMC-DAC-ADAPTER”中讨论的其他部件

我正在处理一个在三个独立节点上需要8个DAC (总共24个DAC)的应用。 每个节点中的8个DAC必须同步。

我想将DAC3484EVM与TSW1400或Xilinx ZC706与FMC适配器一起使用,以对该系统进行初始评估。

如果将DAC3484EVM与TSW1400一起使用,则每个节点需要两个-并且需要将两个TSW1400同步在一起。 我在文档中看到,TSW1400可以在主/从排列中运行,但这似乎只能在ADC模式下运行。 TSW1400能否在DAC模式下以主/从排列方式工作?

如果不是,我可以考虑使用两个DAC3484EVM和一个ZC706板(和两个FMC-DAC适配器)。 但是,可能存在机械干扰。 两个DAC3484EVM是否可以通过FMC-DAC适配器连接到单个ZC706板?

最后,我看到,如果我想订购DAC3484EVM,我只能订购3件。 我需要6件来组装此评估系统。 我可以订购6件DAC3484EVM吗?

非常感谢。