This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:读取DDR到文件timed_out错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595663/adc32rf45evm-read-ddr-to-file-timed_out_error

部件号:ADC32RF45EVM
线程中讨论的其他部件:ADC32RF45LMK0.4828万

您好,

我在让ADC32RF45 EVM板向TSW14J56 EVM板发送数据时遇到问题。

我正在使用ADC32RFxx EVM GUI和高速数据转换器Pro 4.50。

在ADC32RF45EVM板上,我安装了C431和C432。 我还将JP3设置为内部。 在GUI上,我使用了快速设置,将时钟源设置为LMK0.4828万,并将内部时钟频率设置为1536Msps。 Nyquist区域设置为2nd Nyquist。 ADC32RF45模式设置为旁路。 分辨率设置为12位。 两个EVM板均连接至具有最大电流限制的相同5V 5A电源。 我已确认所有时钟和参考信号都已正确生成。

在高速数据转换器Pro上,我使用ADC32RF45_LMF_8.282万对设备进行了编程。 这与ADC32RF45上编程的8.282万相同。 我将ADC输出数据速率设置为1.536G,目标频率设置为100MHz。 我单击CAPTURE (捕获)按钮并收到错误READ DDR to file timed_out _error (读取DDR到文件timed_out错误)。

唯一亮起的指示灯是D8。 我仔细检查了所有开关和跳线。 这是很令人费解的。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我怀疑我可能知道问题是什么。  如果您没有引入外部时钟,则LMK0.4828万时钟设备中有两个内部VCO,这两个VCO的中心为2.5GHz和3.0GHz,每个VCO都有一个关于该中心的调谐范围。   您希望从LMK获得的任何频率都必须是这两个频率中的一个或这两个频率中的一个的整数除数值。   EVM上有122.88MHz VCXO,如果您将122.88 乘以24,则获得2.9.4912万GHz;如果乘以25,则获得3.072GHz -两者均在VCO的调整范围内。   3072GHz LMK的配置文件将有1个分频器,FPGA的参考时钟有10个分频器。  当您在HSDCPro中设置采样率时,您始终会看到一个弹出窗口,告诉您串行线路速率将是什么以及FPGA的参考时钟需要是什么。   对于LMFS 8.282万模式,FPGA的参考值为采样率的1/10,因此FPGA参考的LMK中的分频器为10。  

    但是,对于1536MHz的时钟速率,VCXO仍必须在3GHz左右,现在时钟输出有2的分频器。   LMFS 8.282万 ADC的配置文件仍将FPGA分配器设置为10,因为ADC配置文件是为时钟分配器为1而不是2的情况创建的。    我认为您需要完成LMFS 8.282万模式的正常配置,但在HSDCPro上点击CAPTURE之前,您需要转到Clock Outputs (时钟输出)选项卡上的LMK选项卡,并将FPGA时钟的分频器从10更改为20。 (第一个时钟/sysref对的最左侧列。)   是否使用SPI GUI的Quick Setup (快速设置)选项卡?  然后,您需要手动更改配置末尾的FPGA时钟分配器。   或者,您可以编辑LMFS 8.282万模式的配置文件,并使用新名称重新保存,然后编辑配置文件底部的行,其中将LMK分隔符设置为10,使其成为20。   然后使用低级选项卡手动加载配置文件。   

    如果不是问题,我想查看您正在使用的SPI GUI版本的屏幕截图,以及如何使用它来尝试重现问题。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    这就是问题所在。 感谢你的帮助。

    谢谢!

    罗伯特