This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8228:单电源模式下的输出电压范围

Guru**** 2989220 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595065/dac8228-output-voltage-range-in-single-supply-mode

部件号:DAC8228

您好,

关于采用单电源模式的DAC8228的输出电压范围,数据表有点模糊(在我看来)。 它指出最大输出电压必须保持在AVDD-0.5V以下,这是显而易见的。 它没有说明有关最小限制的任何内容。 AVSS+0.5V的最小限值是否与双极模式相同,还是AVSS分别为0V/GND?


此外,极限会发生什么情况? 假设电源为11V,参考电压为3V,增益为4 (因此12V满刻度),如果我将输出电压设置为满刻度,输出电压是否仅剪切为10.5V,或者它是否会损坏设备?

提前感谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    欢迎使用E2E。 很抱歉回复延迟。 请在下面找到我的答案:

    对于没有轨对轨输出级的DAC,当输出电压非常接近正电源轨时,高侧输出晶体管将进入非线性操作区域,从而导致输出电压变为非线性和饱和。 当存在负载电流时,这种现象会更加严重。 该数据表通常提及考虑建议的最大负载电流的余量。

    如果DAC漏电而不是供电,则在接近0V (单极情况)或AVSS (双极情况)的输出处会观察到类似的行为。

    然而,在所有这些情况中,发援会都不会受到损害。 输出将在电源导轨附近饱和。

    希望这能回答您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您的回答,这就是我的想法。

    但特别是单极情况在数据表中没有得到很好的记录。 由于双极有一个较低的限值,但单极操作没有一个限值,因此可能会刺激。 也许您可以以某种方式触发数据表更新。

    再次感谢
    Thomas