This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:DAC1282和ADC1283兼容性

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595568/dac1282-dac1282-and-adc1283-compatibility

部件号:DAC1282

在AD1283的2016年5月附录中,SPI时钟从2MHz增加到4MHz。  这是否也适用于DAC1282?  对于DAC1282,寄存器访问的字节要求之间的间距是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    DAC12SRAC的SPI接口与ADS128x器件稍有不同... 它的SCLK频率实际上最高可达8.333 MHz,并且不需要命令字节之间的延迟。

    如果在两个器件之间共享SPI外设,则可以为ADC实施SPI时序(SLKC频率较慢,命令字节之间的延迟),并且它也应该适用于DAC。

    此致,
    Chris