This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:差分输入配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, ADS54J60, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595612/ads54j60evm-differential-input-configuration

部件号:ADS54J60EVM
线程中讨论的其他部件:LMH6401ADS54J60TSW54J60EVM

您好,

我拥有未经修改的TI LMH6401 EVM,它可差动驱动一对KR Electronics 3070-SMA低通滤波器。  LPF输出转至ADS54J60 EVM差动输入。  

为了引入ADS54J60 EVM差动输入,我对ADS54J60 EVM原理图的第2页做了以下修改:

1.卸下R11并将其安装在R3位置。  

2.拆下C6并将其安装在C1位置。

3.拆下R7并将其安装在R4位置。  

4.拆下C7并将其安装在C3位置。

我使用与B输入电路类似的模式。   没有其他的模式。

这看起来是否正确,或者是否有更好的方法来配置?  我正在FS/4上采样窄带QPSK信号。   FS = 492 MHz。

谢谢!

John Reyland

罗克韦尔柯林斯公司

锡达拉皮兹,爱荷华州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    这看起来是正确的。 如果切换到直流耦合,只需确保公共模式正确。 您还可以查看TSW54J60EVM原理图(在TI网站上) ,了解此放大器连接到ADC54J60的示例。

    此致,

    Jim