This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:输入偏移

Guru**** 2819875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595398/ads8900b-input-offset

部件号:ADS8900B

您好,

如何将图16联系起来。 参数偏移与温度( 数据表第14页) 输入偏移热漂移(第 数据表的6)?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YY,

    第6页上有一个印刷错误。  预期偏移漂移性能优于指定值:漂移性能为1uV/C,而当前数据表列出10uV/C  正确的1uV/C规范将反映在即将发布的数据表修订版中,并应尽快发布在Web上。

    图16显示了LSB (最低有效位)中的偏移与温度漂移。  ADS8900B是一款20位器件。  使用VREF=5V时,设备的全刻度范围(FSR)为+/-VREF或+/-5V或10V。  因此,位权重由以下项指定:

    LSB = FSR / 2^N或+/-5V/2^20 = 10V/2^20 = 9.53uV (其中N是ADC的位分辨率)

    如果我们看图16,可以计算给定温度范围的偏移。  例如:

    偏移量@ 26C约为-1.5LSB或-1.5LSB*9.53uV =-14.3uV

    偏移量@ 59C约为+1 LSB或+9.53uV

    此温度范围内的漂移可计算为:

            偏移漂移(UV/C)=偏移量(UV)的变化/温度变化(C)

    偏移漂移(UV/C)=(+9.53uV -(-14.3uV))/(59C-26C)

    偏移漂移(UV/C)= 0.716uV/C

    这近似于1uV/C的典型偏移漂移规格


    我将通过电子邮件直接跟进此查询。

    谢谢,此致,

    Luis Choye