This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:生物放大入门-信号输出在哪里

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592404/ads1299eegfe-pdk-getting-started-with-bioamplification---where-is-signal-output

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1299

大家好,

抱歉,我对这一领域很陌生,这可能看起来是一个愚蠢的问题。 但是,我正在使用此板获取EMG信号,然后将其输出到数据采集板。 我可以研究如何使用通用参考电极设置双极配置的每个输入, 但我不确定放大信号输出到何处。即,我使用什么引脚连接到我的数据采集板,以便在MATLAB程序中捕获信号。  

此致,

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Benjamin:

    ADS1299EEGFE-PDK实质上是ADS1299的评估平台。 遗憾的是,EVM的GUI不允许将数据流化到单独的程序(如MATLAB)中。 您可以收集数据并将其保存到文本文件中,但这是为了评估ADS1299的性能。

    事实上,我们不建议将EVM硬件或软件用作最终应用程序的一部分。 相反,我们邀请您使用EVM作为评估器件的方式,然后使用ADS1299构建您自己的系统,以满足您的应用的特定需求。 但是,EVM是由您拥有的,因此,如果您要更改固件并创建新的GUI以适应自定义用途,您肯定可以做到这一点,但TI不支持在e2e论坛上使用EVM。

    您可能还没有看到ADS1299 的数据表。 本文档将介绍设备的所有功能,并将介绍一些常见的使用案例。 如果在查看后您仍有疑问,请告知我。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    首先感谢您的帮助。 我已经浏览了ADS1299数据表,但仍不清楚输出的位置。 很抱歉,如果我对功能有误解,但我的理解是芯片设计为采用8通道的EEG/EMG数据进行放大。 我的问题是,我应该在哪里获得输出的放大信号,然后在其他地方使用/如何访问它们?

    谢谢!

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Benjamin:

    ADS1299是一款ADC。 这些信号被放大并输入到8个并行ADC,这些ADC将模拟信号转换为数字信号,串行化数据,并通过SPI将数据传输到主机处理器。

    Brian