This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:仅为BCM模式重新设计原理图

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595358/afe4300-redesign-schematic-for-bcm-mode-only

部件号:AFE4300

我试图重绘车轮原理图,仅使用BCM。 我必须离开浮动INPx,INMx,AUXx,rg,RPX, RNx是否仅用于测量主体成分? 如何更换跳线? 我的意思是我必须使用什么来测量真实信号,而不是模拟信号? 我看到连接到GND的跳线用于防止在不使用时发出噪音。 我需要VSENSEx,IOUTx,MMTx?

e2e.ti.com/.../2818.AFE4300_5F00_BCM.pdf</s>4300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    对于BCM测量,您还需要RPX,PNX信号。 这些用于校准例程,有助于确定激励电流和通道偏移。
    除了RPX,RNx之外,您还需要IOUTx和VSENSEx信号。 IOUTx引脚将电流注入体内,而VSENSEx测量体内形成的电压。

    此致,
    Prabin