请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
请问ADC转换时钟频率和ADC转换率之间的区别。它们之间的关系如何。在设计抗锯齿滤波器时,需要考虑哪个参数。
ADC转换时钟频率或ADC转换率。 我在一个微控制器的数据表中看到了这些参数。
请回复
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请问ADC转换时钟频率和ADC转换率之间的区别。它们之间的关系如何。在设计抗锯齿滤波器时,需要考虑哪个参数。
ADC转换时钟频率或ADC转换率。 我在一个微控制器的数据表中看到了这些参数。
请回复
此致
哈里
Hari,您好!
您正在查看什么设备? 对于我们的高速数据转换器系列来说,这是一个非常低的速率。 对于此设备,您似乎需要使用不同的ADC时钟,这将导致给定的转换速率。
一般转换速率是ADC的输入采样和保持模拟输入信号的速率。
为了防止混叠,应将过滤器设计为考虑转换速率,并假定ADC转换速率是采样速率。
如果您能告诉我们具体的设备,我们可以确保相应的团队更好地支持该设备。
肯尼亚