This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:读取DDR到文件错误

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595169/tsw1405evm-read-ddr-to-file-error

部件号:TSW1405EVM

大家好

连接 我的TSW1405EVM时遇到问题。 我的项目是建立一个超声波系统。 我购买了AFE5809EVM (作为模拟前端模块 )和TSW1405EVM (作为数据采集)。 会议进行了一天左右的正常工作。 下次,我说单击命令(Capture)后立即收到错误消息。 错误显示:

读取DDR到文件

ft_device_not _opened_write

FTDI设备无法打开以写入数据

有人能解释一下吗? 我应该怎么做才能解决这个问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mohamed:

    您能否提供AFE5809 EVM上LED的状态和跳线设置以及TSW1405 EVM上LED D1的状态?
    由于两个EVM都具有用于USB通信的FTDI芯片,您是否能够隔离具有FTDI问题的EVM?
    您是否能够在没有任何问题的情况下单独启动每个GUI,或者是否遇到任何错误?