This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:设备在获得电源后变得非常热

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594772/ads8638-the-device-becoming-very-hot-once-given-power-supply

部件号:ADS8638

您好:

我在设计中使用ADS8638。 我罚款了,当我供应HVDD=15V和HVS=-15V时,设备在 短时间内变得很热,而如果同时供应AVDD=3.3V和DVDD=3.3V,则没有问题。 设备有什么问题?

这是我的原理图:

谢谢!

Ingrid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuing:

    原理图中有一个错误,引脚23 (REFGND)应连接到接地(GND),请参阅ADS86's数据表中的图95。 请更正并再次检查。 谢谢。

    此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!
    我已将REFGND连接到GND并重试,但问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuing:

    在  打开HVDD和HVSS之前,您能否检查您的输入信号是否可用? 您可以执行的另一项实验测试是,首先启动AVDD,然后启动DVDD,然后启动HVDD和HVSS,实际上不需要特殊的启动顺序,但请检查此情况,谢谢。

    此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,
    感谢您的回复。
    如果在HVDD和HVSS之前打开AVDD和DVDD电源,则不会出现此问题。 如果先打开HVDD和HVSS,可能是正常现象...
    陈玉婷