This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000:配置

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595166/ads1000-configuration

部件号:ADS1000

你好

开机时是否必须配置设备PGA增益设置? 或者,我是否可以在希望从ADC读取时更改(增加)增益设置以获得更好的分辨率?

我希望避免在通电时对设备进行编程,并将其保留为默认模式,直到我需要访问ADC数据。 如果有任何问题,请告诉我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adomino,


    您可以随时更改配置,无需在启动时对其进行编程。

    如果您对设备的编程方式有特定的疑问,请随时回复问题。


    吴若瑟