This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3161EVM:DAC3161 EVM与Artix7连接

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3161, DAC3164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593827/dac3161evm-dac3161-evm-interfacing-with-artix7

部件号:DAC3161EVM
主题中讨论的其他部件:DAC3161DAC3164

我要将DAC3161 EVM与Artix7连接起来。

1.我可以使用JESD204接口代替LVDS接口吗?

2.如果不可能,我们是否必须在FPGA中设计LVDS?

3.目前,Vivado中没有LVDS IP内核。

让我们了解一下如何将DAC 3161与Artix7 FPGA连接起来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DAC3164使用简单的LVDS双数据速率(DDR)接口,与JESD204接口完全不一样。   您需要开发从FPGA到DAC的LVDS DDR接口。   Xilinx具有专用于此类接口的IO单元基元,即ODDR单元 ,它代表 输出DDR。   您需要将FPGA内部通道A和通道B的数据流连接到ODDR单元,以便一个通道输出的数据在ODDR输出的上升沿上,而另一个通道输出的数据在ODDR输出的下降沿上。   我们没有DAC LVDS接口的Xilinx代码示例。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我研究过LVDS。 在该序列化器和反序列化器中。 我们的设计输出为串行输出。 我必须使用LVDS将此串行输出提供给DAC。在我的设计中,不需要串行器,对吗?

    1.如果不需要串行器,我必须单独反序列化信号?

    2.在按照您的要求反序列化后,我必须将其分配给通道A和通道B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我需要更正我在上一个回复中键入的内容。   我说DAC3164使用DDR接口,其中数据锁定在时钟的上升和下降边缘,这是正确的。  但我错过了您使用单通道DAC3161的部分。  我很抱歉。   双通道设备在时钟上升沿锁定一个信道的数据,在下降时锁定另一个信道的数据。  在单通道设备中,仅使用时钟的上升沿。  请参见数据表的图2。   您只需要向设备提供12位LVDS数据,同时LVDS DATACLK的上升边缘。   此DAC没有数据序列化。  只有一个并行12位数据总线和时钟。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SO时钟信号连接到引脚1 (i.e)DACCLKP。我必须将并行数据提供给引脚3, 5,7,9,11, 13, 16,19,21,23。 对吗????  

    1.您提到了它的12位LVDS数据位。 他们在数据表中提到了它的10位。 您是否包括DACCLKP和DACCLKN?

    2.我将从先前设计的块获得10位串行数据 ,因此在编程端,我必须将串行数据转换为并行,以便将输入提供给 引脚3 ,5,7,9,11, 13, 16,19,21,23。 是这样吗?

    3.除此之外,是否需要对Artix 7与DAC 3161进行编程?

    4.我们是否可以直接将DAC 3161和Artix 7与适配器连接?

    3.使用LVDS接口可以实现多大的速度? 因为Arty 7 clk速度是100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Richard Prentice 

    非常感谢您的回复。 请尽快回答我先前的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您询问了DAC3161 -即12位DAC。 引脚列出了12个数据位,图2中的时序图列出了12位的数据总线。  无论接收数据时采用何种格式,您都需要将数据重新格式化为符合数据表图2的格式,以便将数据呈现给DAC。  您 将需要在12个LVDS对上显示数据,以及有关DATACLK的设置时间和保持时间。    设置和保持时间具有灵活性,但是, 因为您可以使用SPI寄存器将DAC内部的延迟添加到数据或时钟,以便使DAC的设置和保持时间与FPGA能够提供的时间相匹配。

    如果您的Artix7能够将数据格式化为DAC (如图2所示),则FPGA将能够驱动DAC。  DAC不会关注FPGA是什么数据源,只是格式和计时是可接受的。   如果您的FPGA能够以正确的格式获取100MHz的DATACLK数据,那么您就能够以100Msps的速度驱动DAC。      您提到适配器- 适配器如何? 如果您计划在FPGA供应商的开发板上使用FPGA,并在我们的EVM上使用DAC, 然后,您需要*仔细*检查DAC EVM的原理图页面和适配器EVM的原理图页面,以准确查看EVM中的哪些信号与FPGA开发板中的哪些信号匹配,并确保开发板能够匹配 在这些输入上接受LVDS信号,并且LVDS时钟进入FPGA上的时钟LVDS输入。  我们对您将要使用的开发平台一无所知,因此您必须非常仔细地进行检查,或者与FPGA供应商合作。

    此致,

    Richard P.

    此致,

    Richard P.