This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:fPFD数据表的最大规格为500 MHz;DAC38RF8x EVM GUI支持625 MHz

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594927/dac38rf89-fpfd-datasheet-has-a-max-spec-of-500-mhz-dac38rf8x-evm-gui-supports-625-mhz

部件号:DAC38RF89

好奇fPFD 500或更高版本的规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Douglas,

    fpfd可以运行的最大频率为500MHz。  此公式为fpfd = VCO/(4 * M),其中M是用户设置的介于1和32之间的整数。 理论上,GUI可以将fpfd设置为高于500MHz,并且 M的设置正确(CLK_PLL_CFG寄存器中的位7:3)。 在确定VCO将运行的值后,请确保当您为“M”设置值时,fpfd保持在500MHz以下。 有关详细信息,请参阅数据表中的8.4 3部分。

    此致,

    Jim