This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7886:应用手册抗锯齿滤波器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592634/ads7886-application-note-anti-aliasing-filter

部件号:ADS7886

我一直在考虑为1Msps ADC的前端提供足够的抗锯齿。  实际最大输入波形的频率应不高于100 KHz,但可能略高。  我的初步调查表明,我需要第四级甚至第六级Butterworth过滤器,但AD7886数据表中的应用程序仅使用单个运算放大器和RC过滤器。  有人能解释一下这是如何实现的,或者我可以通过使用Butterworth过滤器或类似工具获得什么好处吗?   假设运算放大器增益带宽产品的某些方面被用于限制输入信号,我的看法是否正确?

我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    大多数SAR ADC都具有内部开关电容器,可在采样开关关闭时引入充电回退。 驱动器放大器和RC滤波器的主要功能是降低这种充电回退效果。 RC滤波器中的滤波电容器充当充电储罐,在采集阶段为输入采样电容器充电。 驱动放大器还需要有足够的驱动强度和带宽来快速为滤波器电容器充电。 有关驾驶SAR ADC的更多信息,请参阅应用报告

    我想您更关心100kHz信号源噪音,这会降低系统的交流性能。 通常,我们在信号源后面使用100kHz带通滤波器(被动),以减少来自信号源的任何不必要的噪音/干扰。 如果您使用的设备类似于DS360 -低失真功能源或 性能类似于DS-360,那么您应该能够在100kHz输入频率下获得数据表交流性能,而无需额外过滤。(具有良好的布局,AVDD源和适当的驱动器放大器-RC组合)

     我希望这能回答你的问题。 如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhjeet,

    感谢您的回复。  我会仔细查看一下,如果我需要更多帮助,我会回来。  

    谢谢

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对反走样可能需要什么还有点不清楚。

    我必须对发生的非常快的瞬态进行采样,并且在0-5V范围内可能会以800mV/us的速率变化。  我粗略的计算表明,这种瞬变实际上是从其形状投影到20kHz到50kHz的范围。  在2.5uS的窗口中,需要对该瞬态进行采样,处理并考虑1US的切换延迟,以便在发生此瞬态时安全地关闭系统。  这实际上使1US可以采集4或5个样本(建议5Msps)。  我遇到的问题是设计一个合适的滤波器,它会给信号链增加太多的延迟,并且会占用我的1US采样时间。

    如有任何关于数据表和应用说明的建议或建议,我们将不胜感激。

    此致

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    ADS7886数据表中提供的应用电路应能够处理高达100kHz的输入信号。 因此信号链和ADC能够处理您正在讨论的单个频率。

    您指的是5MSPS的采样速度,而ADS7886是1MSPS的部分。 请确认您的系统要求。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhjeet,

    很抱歉让人有点困惑。  5Msps规格是正确的,我使用该零件的应用说明作为我所查看的电路类型的示例。

    我目前的想法是,我们有一个初始采集阶段,我可以应用应用应用程序说明中所示的筛选,然后在下载数据时进行后期处理。  这是一种常见的做法。

    此致

    戴夫