This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW12J54EVM:增加RAM容量?!

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594893/tsw12j54evm-increase-the-amount-of-ram

部件号:TSW12J54EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVMLMH5401ADC12J4000

各位专家,您好!

在我的应用程序中,我需要在RAM中存储大量数据(多达4G示例,16位)。 但是 ,TSW12J54EVM的RAM仅支持其中的一半。  是否可以增加TSW12J54EVM上的RAM容量? 如果是,这里有人做过吗? 难度有多大? 如果没有,是否有人知道可以 解决我们的问题的任何选择?

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hossein
    我相信您实际上指的是TSW14J56EVM,它用于从ADC EVM捕获数据,以及为DAC EVM生成数据。
    TSW12J54EVM是ADC12J4000 ADC和LMH5401全差动放大器的组合,不具备板载数据采集功能。
    TSW14J56EVM可捕获和存储多达2G 16位样品。 我不知道有什么方法可以增加内存大小,但我会联系一位对该主板设计有更多经验的同事。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    无法增加该内存大小,因为它受主板上DDR3内存的限制。

    肯尼亚