This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3152:DVDD18

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594803/dac3152-dvdd18

部件号:DAC3152

您好,

我的客户有关于DAC3152的问题。

[Q]
我有一个关于DAC 3152的DVDD18的问题。

在EVM的电路图中,

+ 1.8 VD提供给DVDD18,有15个引脚和33个引脚,

+DVDAC提供给41引脚的1.8 DD18。

我是否应该根据EVM电路图分离电源?

此外,41引脚DVDD18是否有不同的含义?

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaede,

    您可以对引脚15,33和41使用相同的电源。 这也应连接到引脚36 (VFUSE)。 针脚41的含义没有不同。 如果您为所有+1.8V输入使用通用稳压器,我将使用线路图EVM中所示的铁氧体磁珠隔离两组(引脚15,33,36,41)和(引脚44)。 尽管EVM原理图使用了3个铁氧体磁珠,但我认为您可以将+18VD与+1.8VDAC结合起来,并且只需使用两个磁珠即可获得。

    此致,

    Jim