This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS1020B:USB-MODEVM接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593369/tas1020b-usb-modevm-interface

部件号:TAS1020B

您好,

我使用带有TSC2017EVM和USB-MODEVM接口的4线触摸面板与PC进行通信。 我使用TSC2017驱动程序。 对于我的设备,每次都需要读取x和y数据,坐标。 但驱动程序每次都以图形形式显示触摸坐标,并保存到数据文件(日志数据),但我只能在数据记录结束时访问数据文件,而不能每次都访问。 您是否知道如何在需要时随时读取这些数据?

谢谢!

Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    TAS1020B执行PC与TSC2017EVM之间的通信。 您应该回顾TAS1020B如何实时进行通信。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,

    是否可以使用USB-MODEVM接口和TSC2017驱动程序进行实时通信?

    您是否拥有用于LabView的TSC2017EVM的VI模型?

    谢谢!

    Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leila,

    我不确定实时沟通是否可行。 我正在附加参考固件,您可以查看它,以找到进行实时通信的可能方式。
    不,我没有。 我们没有VI模型。

    e2e.ti.com/.../tsc2017-reference-firmware.zip

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jos é,

    我需要io430.h来运行固件,但不包含该固件。  固件是否可以使用USB-MODEVM接口运行?

    此致,

    Leila  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    是的,它应该能够运行它。 EVM和PC之间的通信是通过USB接口执行的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师