This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM GUI未打开"启动宏窗口"

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594789/afe4400spo2evm-gui-does-not-open-the-launch-macro-window

我有一个AFE4400EVM,我想制作一个python脚本,以便使用AFE4400EVM GUI v 2.0 获取数据。 但是,当我按"启动宏窗口"(从"脚本"菜单下)时。 它显示以下错误:

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdullah,

    您使用的Python版本是什么?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin

    我运行的是Python 3.5。2。

    谢谢。
    Abdullah