请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298 您好,
在ADS1298中使用RADATC命令后,我无法获得连续的DRDY信号。
ADC1298_START_HIGH ();//PULL START HIGH HAL_DELAY (1); EcgSendOpCodeADS1298 (ADS1298_RDATC);//当转换完成 HAL_DELAY (2)时,切换此DRDY;
我已将DRDY引脚配置为中断以读取ADC结果,但中断只发生一次或两次。
采样率为500 SPS (0x86),SCLK 的波特率为 FpClk/256 (FpClk =80MHz);