This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器故障?

Guru**** 2556920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594062/comparator-troubles

大家下午好。 请允许我感谢你花时间阅读我的帖子。

我是电子领域的新手,现在遇到了一些麻烦。

我的问题很简单,请看下面的图片:

      

如果是低级别的,而延迟时间较长。 如何解决? 我能在R9左边添加一个电解电容器--10uF吗?

是的,错误是否与 LM211DR相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ling:

    对不起... TI支持LM211DR。 我假设您使用的是TI版本。

    多长时间是"一个长时间"。 您是在尝试增加延迟还是消除延迟?

    U5的输出摆幅是多少?

    在R9的左侧添加一个电容器会在运算放大器的输出上放置一个电容器,这是不推荐的。