This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:具有3.0V参考电压的高增益

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594469/ads1232-high-gain-with-3-0v-vref

部件号:ADS1232

您好,

目前我有一个使用3.0V参考电压的设计。 根据数据表(5V为参考电压),对于1.5 增益设置64和128,共模输入范围需要介于"AGND + 1.5V"和"AVDD–Vref"之间,这在3.0V电压之间没有任何空间。 相同的共模输入范围是否对5V参考电压和3V参考电压均有效? 这是指在3.0V Vref下不能使用64或128的增益。

BRS

Oskar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oskar,您好!

    欢迎参加论坛!  您会注意到,使用ADS1232噪声表时,有一个3V表显示了128的增益。  即使在严格的共模规格内,也可以测量几毫伏输入(满刻度范围为3V/128或23mV或+/- 11.7mV),因为存在一定的裕度。  另请注意,设备将以2.7V的电压工作,激励将随电源而扩展,这也会降低传感器输出。   如果您的共模处于中AVDD电源的中心位置,您应该可以。  

    在桥接或称重传感器输入的情况下,这将要求输出在激励电压内处于良好的中心位置。  如果超出设备的共模范围,您将看到线性错误,但如果您保持中间AVDD电源的共模,则不会出现问题。

    此致,

    Bob B