This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:电池测试设备

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593903/ads1178-battery-test-equipment

部件号:ADS1178
在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件

尊敬的先生  

我们有一个多单元电池测试设备项目  

蓄电池电压= 0~80V

1.如果ENOB为16位,我可以知道ADS1178是不是一个好的解决方案? (50Ksps)

2.由于输入电压为80V (共模电压),您是否有一个好的解决方案

3..您是否有类似的参考设计?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您的帖子。 此问题是否与以下帖子相关?

    e2e.ti.com/.../59.1444万

    我有点好奇,为什么电池监测解决方案需要50kSPS。 您的应用是否需要带宽和扁平通带? 另一种选择可能是考虑ADS131E08器件系列,它的功耗更低,且以更低的1ku价格开始。

    我们没有参考设计来显示具有80 V共模电压的蓄电池应用所需的前端放大器级。

    此致,