This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:为什么EVM不支持32K和64K SPS数据采集

Guru**** 2555570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594312/ads131e08evm-pdk-why-the-evm-does-not-supprt-32k-and-64k-sps-data-capture

部件号:ADS131E08EVM-PDK

我想知道为什么不支持32K和64K SPS数据采集? 因此我无法在64K SPS条件下评估此ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eason:

    固件无法支持32kSPS和64kSPS的USB数据传输。 此外,由于在这些数据速率下输出分辨率限制为16位,因此我们决定不值得投资于更换固件并在EVM上支持它们。

    此致,