This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:QMC_增益在"DB"处设置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594345/dac37j84-qmc_gain-setteing-at-db

部件号:DAC37J84

您好,

DAC37J84:让我对“电阻器名称Config12~15”的每个QMC_Gain设置提出问题。

1)设置为"0"," 1.0000 "," 1.9990 "时,请告诉我每个增益修正值(dB)。

2)作为一个设置值,当0x400 (高于范围1.0000)时,我们认为它是+3dB。
  这是正确答案吗?

我认为设置值0x7FF时为+3dB (高于范围1.9990)
使用此设置,我们可以看到DAC中出现增益饱和的行为。

此致
chafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chafain,

    启用粗混音器并 将混音器增益设置为"0"时,QMC增益将在 最大设置为1.999 时将输出功率增加6dB。 在1.000 设置下,信号增益为1。  设置为“0”时,增益为“0”,信号将被删除。  如果混合器增益设置为“0”,则粗混合器会导致-3dB的损失。  当混音器增益设置为“1”时,通过此块的整体增益变化变为+6dB。 这可能是当QMC设置为1.9990 时出现饱和的原因。     

    此致,

    Jim