This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298小问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594216/ads1298r-ads1298-small-problem

部件号:ADS1298R
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

当我阅读ADS1298数据表时,我不理解config1的多回读模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平阳您好!

    清除此位后,将输出数据从数据LSB之后的DAISYIN引脚移入。 如果设置了位,设备将从同一设备重新输出数据,从状态字开始。

    如果您计划以菊花链方式将多个设备连接在一起,请清除此位。 如果您不是以菊花链方式连接设备,并且您认为您希望在阅读完样本后重新读取样本,则设置该位。 但是请注意,在下一个DRDY引脚之前,您有有限的时间移出数据。 将相同的数据移出两次的效用有限。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您!